This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:写入 OPCONFIG 寄存器

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929757/bq27421evm-g1a-writing-a-opconfig-register

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我可以覆盖 OPCONFIG 寄存器的默认设置吗? 好主意吗?

如果可能、我如何处理它?

此致、

Netraja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以。  最简单的方法是使用 bqStudio。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经记录了带壁式充电器的 BQ27421的充电周期。 请检查附件!!

    需要解决以下问题:

    1) 1)为什么电量监测计在睡眠模式和正常模式之间切换?

    控制平均电流的固件中没有任何内容。 它只从  AverageCurrent()读取。

    2) 2)在从89%到89%的每个充电周期中、它将直接达到100%。

    突然变化的原因是什么?

    3) OpConfig:0x25F8 (已设置为默认值)

    那么、除了 BQstudio、重写它还有什么其他选项?

    根据 TRM sluac5c、OpConfig 是只读寄存器。(表5-1。 扩展命令)

    请仔细查看附件。

    了解问题的原因将非常有帮助。

    此致、

    Netraja.e2e.ti.com/.../ChargingCycle_5F00_FuelGauge.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Netraja、

    电量监测计会自动执行此操作。 您需要检查睡眠电流设置。

    2.跳转是由于 FC 集导致的、您可以再运行几个周期、但请确保遵循 TRM 上的主要充电终止规则。

    3.您可以使用 TRM 进行更改。 它在 RAM 中被更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang Kang,

    您能否告诉我、除了平均电流<睡眠电流条件外、电量监测计的平均电流变为零的条件是什么?

    OpConfig 寄存器设置为0X25D8 (SLEEP=0)、因此电量监测计不会进入睡眠模式。

    但是、无论何时连接充电器、在某个特定时间内平均电流变为零、然后它会显示正值。 这种情况经常发生。

    平均电流经常变为零的可能条件是什么。

    谢谢!

    此致、

    Netraja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Netraja、

    当处于死区或没有电流流动时、平均电流将为零。

    日志中的电流脉冲是否已编程、或者这是您要讨论的错误吗? 您的平均电流值不应经常变为零、请检查您的通信和硬件连接以确保它们的安全性。

    此致、

    Wyatt Keller