This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423:用于低侧电流感应的 LED 驱动器设计

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3423, TPS92690, LM3424, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929806/lm3423-led-driver-design-for-low-side-current-sense

器件型号:LM3423
主题中讨论的其他器件: TPS92690LM3424TPS92691

LED 驱动器 IC 下方是否可用于设计低侧电流感应?  

⇒LM3423、LM3424、TPS92690

如果有任何 IC、请告诉我参考设计、应用手册等

【背景】

・我想设计高输出电压(超过100V)升压 LED 驱动器解决方案、但它无法设计高侧电流感应。

・我考虑了 TPS92691、但这很困难、因为 PWM 调光瞬态电流在极高的输出电压条件下变得过高。

我正在寻找与其他 LED 驱动器匹配的低侧电流感应解决方案。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此问题的应用工程师目前不在办公室、下周回来后将回复。

    谢谢

    Sumeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    由于 HSP 和 HSN 的输入要求、LM3423和 LM3424将不适用于您的应用。  TPS92690和 TS92691可用于您的应用。

    我会推荐 TPS92691。  如果使用 PWM 调光 FET 进行了正确设计、TPS92691将是您的最佳选择。

    注意: 您在上面给出的示波器捕获来自我们的数据表、第一个脉冲上的电感器峰值电流略高于正常运行电流、因此不应成为问题。

    您之前在 E2E 上发布过此问题、您的第一个电感电流脉冲较高的原因可能是您没有遵循设计公式。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我将考虑基于 TPS92691。

    顺便说一下、我认为 TPS92690不会在第一个脉冲上出现峰值电流、对吧?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santoshi、

    TPS92691没有真正的 PWM 调光功能、因此其行为与 TPS92690不同。  

    谢谢 Tuan