请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM317你(们)好。
下面是我的设置配置、附加后、我希望 Vin = 9或12V 壁式稳健(推荐) Vout 范围为1.6至5.5V、电位计为1K。
是这样吗?
非常感谢您的参与
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.