This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317LCD

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930757/lm317lcd

主题中讨论的其他器件:LM317

你(们)好。

下面是我的设置配置、附加后、我希望 Vin = 9或12V 壁式稳健(推荐) Vout 范围为1.6至5.5V、电位计为1K。  

是这样吗?

非常感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型的电位计在其上具有恒定的总电阻、而抽头引脚产生一个基准电压。  我认为您需要将电位器从 VOUT 连接到 GND、并将抽头引脚连接到 LM317的调节引脚。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这就是您的建议吗?

    如果是、我需要什么值 POT 来获得我需要的最小/最大输出电压?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定图片是否已上传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、雨刮器应从0欧姆扫描到1KOhm VOUT 为1.25V+VADJ。 在为此类应用选择电位器时、需要考虑两个因素:

    电阻足够低、因此 ADJ 引脚电流的影响可以忽略不计。 1K 可能可以满足您的应用需求。

    2.电位计的额定功率需要适当调整。 如果您的电压范围限制为5.5V、则1k 电位计不会出现问题。  

    我希望这能回答你的问题。