This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动的最小 VIN

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930470/ucc28780-min-vin-for-start-up

器件型号:UCC28780

大家好、

我们正在使用采用 UCC28780的50W、16V 输出应用、采用类似于 SLUUBV6的设计。此设计使用170-200uH 磁化电感和0.125欧姆感应电阻。  根据170uH 的"调试 UCC28780 ACF 转换器启动问题"中的公式1、这可以达到~190.4V 的输入电压、但转换器能够在~110V 左右的输入电压下启动是否还有任何其他因素影响0.28V 阈值? 我注意到、该方程式未考虑 Rcomp、但认为这与之无关。 如果您有任何其他建议、请告诉我、您认为该设计为什么是在如此低的电压下启动的。


谢谢!


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关0.28V 的信息。  第7.4.11.1节将此作为 CS 故障关断进行讨论。   如果 VCS 在2us 内未达到 VCS (SM1)= 0.28V (tscF1)在2us 内未达到、则控制器会因 CS 引脚可能对地短路而启动故障关断。  您可以在数据表第8页的规格表中找到 tcsf1规格。公式1不检查输入欠压。  它正在进行检查、以确保 VCS 在不到2us 的时间内达到0.28V。 V = L*di/dt

    您的转换器应尝试根据 IVSL (run)和 IVSL (stop)电流进行转换。

     IVSL (运行)= 365 UA、VS 线路感测运行电流

    IVSL (STOP)= 305uA、VS 线路感测停止电流

    IVSL 是当辅助电压为负时从 VS 引脚流出的电流。  请注意、当 VAUX 为负电压且 RS2对地短路时、存在内部钳位。

    Vin (on)>或=IVSL (run)* RS1*NP/Na、4表示 主 FET 导通时的连续开关周期

    Vin (off)< IVSL (stop)* RS1*NP/Na,用于4个连续的开关周期

    首先、我建议使用 Excel 设计工具仔细检查变压器计算和组件。  您可以在以下链接中找到它。

    此致、