请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180EVM-573 主题中讨论的其他器件:UCC28070
您好!
我有以下疑问;
设计 PFC (升压、CCM)时,输出大容量电容的损耗为 Irms2*ESR。
假设、我在通用输入上设计一个1200W PFC、使用400V 作为直流总线、效率为100%、
我的电容器损耗为9.91W
即使我在输出侧使用 MLCC、也只有高频纹波被旁路、而低频纹波仅通过大容量电容器。
我已经看到一些有关升压 PFC 的参考设计。 在总损耗拆分中还提到了电容器的损耗百分比。
在没有额外强制冷却的实际设计中如何解决此问题? 电容器的热阻也很高、以至于不容易传热!
谢谢、
Siri