This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:UCC28180 |输出电容器中的功率损耗

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930600/ucc28180evm-573-ucc28180-power-loss-in-output-capacitor

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好!

 我有以下疑问;

设计 PFC (升压、CCM)时,输出大容量电容的损耗为 Irms2*ESR。

假设、我在通用输入上设计一个1200W PFC、使用400V 作为直流总线、效率为100%、  

我的电容器损耗为9.91W

即使我在输出侧使用 MLCC、也只有高频纹波被旁路、而低频纹波仅通过大容量电容器。

我已经看到一些有关升压 PFC 的参考设计。 在总损耗拆分中还提到了电容器的损耗百分比。

在没有额外强制冷却的实际设计中如何解决此问题? 电容器的热阻也很高、以至于不容易传热!

谢谢、

Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您无法使用外部冷却、并且电容器根据您的环境团队运行过热。  您可以选择 ESR 较低的电容器来散热。  您可以并联添加陶瓷电容器、以降低升压级上的总 ESR、从而减少发热。  另一种选择是运行更多并联升压电容器、以降低总 ESR。

    您也可以为1.2kW 设计采用交错 PFC。  (UCC28070)。

    它使用两个并联的级、以180度异相运行。

    交错 PFC 中的电容器 RMS 电流是单级中电容器 RMS 电流的一半。

    帕拉尔的运行级将所有传导损耗减半。  

    4.您还可以将总磁体积降低30%。

    以下链接将为您提供有关交错 PFC 优势的研讨会论文。

    此致、