This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070软启动

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930493/ucc28070-ucc28070-soft-start

器件型号:UCC28070

在使用 UCC28070的过程中、发现如果在启动前超过电流限制值(如果未超过电流限制值、将不会出现此类缺失)、启动时大约100us 的占空比将丢失、软启动将重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28070中的峰值电流限制是为了在浪涌期间保持升压开关关闭。  另外、请确保在升压级上有一个旁路二极管、以确保浪涌电流不会流经升压电感器。  这将防止输出振铃为输入电压的两倍。  我还建议添加一个 NTC 来限制电流。

    如果您没有 NTC 和旁路二极管、请添加该二极管并重新测试以查看问题是否消失?

    此致、