This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用 MCU 与 UCC28950PWR 进行 PSFB 控制的权衡

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCD3138, UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930458/ucc28950-tradeoffs-of-using-an-mcu-vs-ucc28950pwr-for-psfb-control

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCC28951-Q1UCC28951

大家好、

现在、我正在为汽车应用确定1.5kW 相移全桥转换器的架构。 我遇到 了 UCC28950、发现它支持 ZVS 和同步整流。 看起来是一个强大的解决方案、它将消除此项目的软件开发方面。 我最初的想法是使用 MCU 接收传感器反馈并生成栅极信号、但如果可以使用 UCC28950、这将非常有用。  对于以前设计过 DCDC 的用户、为什么在提供类似这样的控制器 IC 时使用 MCU? 有哪些取舍?  

谢谢!

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 MCU 和数字控制、例如用于相移全桥的 UCD3138、可以为 您提供一些计算电源/编程的灵活性。  您可以根据需要构建自己的特殊函数。  但是、许多设计人员仍然倾向于使用混合信号电源控制器来控制那里的电源转换器。  混合信号控制 IC 往往比基于 MCU 的解决方案便宜。

     UCC28950/1均可用于汽车的 Q1版本。  UCC28951-Q1是这两款器件中的最新器件、我建议您将此器件用于您的应用。  有许多设计工具可帮助您进行设计。

    Webench Designer 可在以下网络链接中找到。  向下滚动即可找到它。 输入您的输入和输出要求。  Webench 将生成设计磁性元件所需的原理图、BOM 甚至信息。

    有一个在2kW 设计中使用 UCC28950的应用手册、您可以在以下链接中找到该手册。

    UCC28951还提供了 TINA 和 SPICE 模型、您可能会在以下链接中发现这些模型很有用。

    此致、