This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS791:查找 TI#39;s 解决方案

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930580/tps791-find-ti-s-solution

器件型号:TPS791

由于  压降电压略有不同、请检查 TPS719是否是 MM3816A18、MM3816A25、M3816A33的最佳解决方案。

TI 是否有其他 P2P 解决方案?

 

P/N

核心功能:Iout

输出电压(V)

封装

压降 V (mV)

最大输入电压(V)

噪声(uVrms)

功能

MM3816A18RRE (R59-AX90)  1PCS/PCBA

200mA

1.8

PLP-4C

350

6.5.

60~90 μ A

使能、放电

MM3816A25RRE (R59-AX97) 3件/PCBA

200mA

2.5.

PLP-4C

280

6.5.

60~90 μ A

使能、放电

MM3816A33RRE (R59-AY06) 8件/PCBA

200mA

3.3.

PLP-4C

210

6.5.

60~90 μ A

使能、放电

TI 的产品

 

 

 

TPS719 (P2P=N)

200mA

1.8/2.6/3.3

WSON 6.

230

6.5.

84

使能、放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有许多 P2P 选项。 我认为 TPS7A02TLV740 可能是不错的选择。 一个示例。  

    请告诉我您的想法。