This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3466:LM3466 -与散热器配合使用时的热阻-需要该值进行计算/仿真

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930711/lm3466-lm3466---thermal-resistance-when-used-with-heatsink---need-this-value-for-calculations-simulations

器件型号:LM3466

大家好、

我在寻找 LM3466 (TO-220封装)在使用散热器时的热阻值。

规格表上没有此类值、仅适用于自然对流。

提前感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这来自数据表:

    因此、对于 TO-220的结至外壳、它是0.3 C/W  其余的计算取决于散热器、散热器接口(热化合物)、气流以及其他变量。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    非常感谢您的解释。 我不确定该参数是否实际用于散热器计算。

    主席先生,非常感谢你

    祝您度过美好的一天!!!