This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24AEVM:单相运行设置

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930552/tps546d24aevm-single-phase-operation-setting

器件型号:TPS546D24AEVM
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

大家好、

我的客户 手头有此两相 EVM。 使它成为单相的最简单方法是什么? 然后、他们将使用 Fusion 对其进行评估。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      以下是在 TPS546D24A EVM 上将两相转换为单相的说明。

    1) 1)      您需要在主器件和从器件 VSHARE 引脚之间取消配置0欧姆电阻器

    1. A.        R15_P1或 R15_P2

    2) 2)      您需要在主器件的 MSEL2引脚和 AGND 之间安装一个0欧姆电阻器

    1. A.        R18_P1

     

    此时、主器件将在单相模式下启动、并且不会尝试与从器件通信

    从器件将启动并等待通过 BCX 从主器件发出的指令。  它将保持其 VSHARE 引脚为低电平、但移除了 R15_P1或 R15_P2、这不会影响主器件。

    此致、
    Gerold