This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:LM5067输出电压 OVP 问题

Guru**** 1820100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928404/lm5067-lm5067-output-oltage-ovp-issue

器件型号:LM5067

嗨、大家好

系统板的慢启动电路高于 LM5067模块的欠压保护点。 在慢速启动欠压之后、输入电压在模块欠压保护之前再次上升、这将触发模块过压保护。

请参阅下面的波形。 Ch4 Green 是慢启动 MOS 驱动、Ch3 Pink 是输入电压、而 Ch2 Blue 是模块的输入电压。 当输入达到 LM5067欠压点(约30V)时、MOS 关断、模块的输入端子电压继续下降到输出负载的作用下、然后输入快速恢复、慢启动电路 MOS 开始充电、 然后恒定电流部分的电压快速上升,速率达到输入电压的3-4倍,模块无法调整,从而实现输出过压保护。 缓慢启动应限制电压的快速上升。 为什么会发生这种情况? 是否有任何改进方法?e2e.ti.com/.../LM5067.pdf

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    当 Vin 恢复时,是否要降低 Vout 的上升速率? 这可以通过降低功率限制设置或在 MOSFET 的栅极至漏极之间添加 RC 来实现。

    输入端的 OVP 阈值是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的回答。 您是对的、我只想控制 LM5067输出电压压压摆率。  

    因为我们有另一个直流/直流模块跟随 LM5067。 当 LM5067输入电压降至 UVLO 时、LM5067主 MOS 将关断、但以下直流/直流转换器仍正常工作。 此时 、我们只需控制 LM5067输入电压即可恢复到48V、因此 LM5067主 MOS 将再次开启。 此时、LM5067输出电压将快速恢复到48V。 该电压压压摆率过高、将导致以下直流/直流转换器的调节失败。 因此、我们的目标是降低电压上升压摆率。  

    能否帮助您根据我的当前原理图推荐一些校正解决方案?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    要 降低电压上升压摆率、请在热插拔 MOSFET 的漏极到栅极之间添加 RC (与47nF 串联的1k 欧姆)并进行检查。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    您是否有机会对其进行测试? 它是否有帮助?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们将尝试您的想法。 但客户不想更改 MOSFET RC 电路。 我们可以帮助他们进行粉末极限设置吗?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    没有改变 MOSFET RC 电路的任何具体原因? 我在原理图中看到占位符。

    您能否帮助您查看已填充的设计表并提出其他选项。 我在这里附上了文件。

    e2e.ti.com/.../snvu088f.zip

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    是否对设计表进行了任何更新?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们已更改 LM5067功率限制电阻器和 UVLO 电压点。 并且电压压压摆率已衰减至10V/ms。 已解决此问题。感谢 Rakesh。

    -彭芬