This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T 电源路径规范

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, TPS61230A, BQ24072, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929527/bq24075t-bq24075t-power-path-specification

器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件: TPS61230Abq24072BQ24075

您好!

将 BQ24075T 用于单节锂聚合物3.7V 电池。 应用就像另一个单节电池的电池组一样、我将其电源路径 Vout 引脚用于另一个升压控制器 TPS61230A 输入、使其电压为5V

我怀疑从 BQ24075T 的 IN 引脚移除电源后、最小和最大输出电压是多少。 (我希望它能直接为输出电压提供电池电压)。

请告诉我它是适合应用的器件。

谢谢、

Vishwanath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VIN 不存在时、VOUT 将是电池电压减去电池 FET 上的 IR 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    感谢您的回复、我选择了 bq24072、因为我使用的是2.7V 至5.5V 升压稳压器。 升压 IC 的建议输入电压范围为2.7V 至4.5V。 如果在给定 Vin 时 BQ24075 Vout 为5.5V、则升压 IC 可能无法正常工作。

    再次感谢您的信息。

    Vishwanath G