This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:输出电容的电容

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930506/tps61025-capacitance-of-output-capacitor

器件型号:TPS61025

尊敬的 TI 团队

我想问输出电容器的电容。

μF ΔV 考虑在以下条件下使用该器件、当使用以下 Cmin 公式计算 Cmin 时、计算出的 Cmin 约为5.3 μ s (开关频率为480kHz (min)、=10mV 如果)
・VBAT=0.9V
Δ V Vout=3.3V・
・Iout=35mA


因此、考虑到裕度、考虑 Cout = 22μF μ F、但数据表中将47到100μF μ F 描述为建议值。
在上述条件下、使用 Cout = 22μF Ω 是否存在任何问题?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey:

    ΔV = 10mV 对于开关电源至关重要。 您还应考虑由 ESL、ESR 引起的电压纹波。 恐怕转换器可能会进入相同的功率模式 PFM、因此您应该禁用它、这样会带来较小的纹波。  

    如果您没有此类要求、则可以使用22uF、因为您的负载很轻。