This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:不使用 USB 为长电缆的远程设备供电

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930421/tps2561-non-usb-usage-for-powering-remote-devices-with-long-cables

器件型号:TPS2561

你好

我正在研究一个应用、其中有主从架构、主器件和从器件通过50米长的电缆(2核电源+ 2核信号)进行连接。 主器件为从器件供电。    TPS2561中的每个开关都将连接到单个从器件。  

 TPS2561是否可用于此类应用、以启用/禁用电源以及限制从器件的电源?  

在这种应用中、为了保护 TPS2561、建议采用哪种最低保护?  

3.如果 TPS2561不是合适的解决方案、您是否可以推荐其他方案? (电气要求与 TPS2561相同)  

我需要将其打造为一个强大的高可靠性解决方案、因为这在工业环境中至关重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    50米电缆?

    首先、我认为将是一个很大的压降。

    其次、在某些情况下、我认为输入引脚可能会有一些振铃。 因此可能需要一些 OVP 器件。

    以上只是一些建议供您参考。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。