请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 主题中讨论的其他器件: TPS61165
大家好、
我的客户需要一个背光驱动器、该驱动器能够支持19.8V 灯串的 PWM 调光不足1%。 如果可能、他们希望使用 TPS61169。 我认为最好的方法是通过 FB 引脚增加进一步的调光、类似于 TPS61165的图16。 您是否在61169中发现了使用此功能时出现的任何问题? 它未显示在其数据表中、但似乎是一种相当通用的方法、适用于大多数器件。
谢谢、
Antonio