This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在什么温度下 UCD3138将丢失其编程的数据?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929853/ucd3138-at-what-temperature-will-ucd3138-lose-its-programmed-data

器件型号:UCD3138

各位专家:

 我们公司将在 SMD 之前对 UCD3138进行编程。 在主板上安装后、会有一个 DIP 过程。

 - UCD3138是否会因为发热而丢失其编程数据? (约280摄氏度、6秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCD3138的工作温度为:-40°C 至125°C

    绝对最大结温为: –40°C 至150°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

     -您是说超过150°C 会导致 UCD3138损坏吗?

     -是否有任何与温度相关的问题会导致数据丢失? (PFLASH 和 DFLASH)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过150C 时、可能会导致器件永久损坏和数据丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bosheng:

     谢谢。