This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:LMR36015FBRNXT 封装的 Altium 封装尺寸?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930430/lmr36015-altium-footprint-for-lmr36015fbrnxt-package

器件型号:LMR36015

  LMR36015FBRNXT 上使用的 RNX0012B 封装是否有 Altium 封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    封装应在线提供

    谢谢

    https://www.ti.com/product/LMR36015#design-development##cad-cae-symbols

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、本机 Altium 中没有什么呢? UltraLibrarian 的使用非常复杂、工作时间~50%。 3D 步进文件、这样我就可以在提交电路板制造之前仔细检查布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您无法在产品文件夹中找到步骤模型、则我们没有可用的步骤模型。

    我将询问 EVM 设计人员是否有 EVM Altium 文件并将其发送给您;其中将包含占用空间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    没关系。 我找到了步进模型、并通过 UltraLibrarian 导入流程进行刨煤。

    谢谢!