This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:使用高速放电时 RSOC 不准确。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929494/bq40z80-when-use-high-rate-discharge-rsoc-inaccurate

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

我的客户使用 BQ40Z80使用6S6P 电池组进行测试。

当执行高电流放电(大于25A)时、RSOC 迅速下降到低电平(约9%)、然后9%至0长时间保持(DSG_Smooth 打开)。

这会导致 RSOC 显示不准确、当放电0.5C (约10A)时、RSOC 显示正常。

如何解决这种情况?

正在等待您的回复。

谢谢

星号