This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 MSL 数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929137/need-msl-data

主题中讨论的其他器件:LP3881

您好!

这是来自柔性的 Umesh。

我需要以下2个器件的 MSL (湿敏等级)数据。

项目 描述 MPN 制造 MSL
ASMH081013 B-b 处理器 LQFP80 SC14408C   SC14408C80VVN 德克萨斯州  
ASMH081177 稳压器 PSOP-8 LP38 LP3881EMRX-1.2/NOPB 德克萨斯州  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

     环境信息可在此网页上找到:

    http://www.ti.com/support-quality/environmental-info/environmental-home.html 

    其中包含 TI 器件的 MSL 搜索链接:  

     LP3881信息很容易获得、但 SC14408是一款过时的器件、因此无法使用搜索工具获取数据。

    我将调查其他地方是否有此信息、并将在今天晚些时候告知您。

    此致、

    ~Leonard  

      

     。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umesh、

     有人能够在存档中找到 MSL 信息:  

    此封装的额定 MSL 为3。

    主体厚度2.0mm

    在125°C +10/-0C 时、烘烤条件为48小时

    请参阅随附的表格。   


    此致、

    ~Leonard