This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1和 BQ78Z100之间有何差异?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929850/bq28z610-r1-what-is-the-difference-between-bq28z610-r1-and-bq78z100

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78Z100BQ28Z610

您好!

BQ78Z100的 HDQ 接口特性是否是这两种器件之间的唯一区别? 如果我只需要 I2C 接口、建议使用哪种器件?

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq28z610-R1上有一个更改列表、它是 bq28z610和 bq28z610-R1之间的差值。

    最好比较 bq28z610和 bq78z100之间的 TRM 寄存器组。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    感谢你的答复。 我确实比较了 TRMS、可以发现以下差异:

    BQ28Z610-R1具有以下附加主要特性:

    -广播模式

    -电池跳变点(BTP)中断

    -紧急 FET 关闭

    -电压不平衡

    -更新运行状况版本

    这两个器件之间还有一些更小的差异。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有道理。 感谢您对此帖子的澄清。