This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:将 ICUT 值修改为较小的值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930432/tps23861-modify-icut-value-to-a-smaller-one

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23882

大家好、

   我的客户正在使用三个 TPS23861设计多端口 PSE (多达12个端口)。

   它们希望将每个端口的输出功率控制在低至5W 的水平。   

   但 ICUT 寄存器中的选项仅限于8个、是否可以将该值修改为更小的值以降低每个端口的输出功率?

谢谢

此致、

Edward

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这些 ICUT 阈值是固定的、因此110mA 是您可以设置 TPS23861的最低电流。

    您可能需要查看 TPS23882。 它能够降低至4W、并以0.5W 为增量增加。 这将查看总功率 、而不是 TPS23861中的电流阈值。

    我建议订购 TPS23882 EVM、并使用 GUI 对此进行测试。

    我建议订购完整的捆绑包以全面评估系统。