This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:钽 v/s 陶瓷电容器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930423/lm1117-tantalum-v-s-ceramic-capacitors

器件型号:LM1117

您好!

我对 LM1117-3.3V 稳压器的应用有疑问。 应用信息建议使用钽旁路电容器。 我可以改用陶瓷旁路电容器吗? 而且、如果我更喜欢上述选项、我需要记住哪些事项?

谢谢、
Harsh Songara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    这些较旧的器件是在陶瓷电容器时代占主导地位的时候设计的、因为输出电容器占主导地位。
    因此、您将希望输出电容器的 ESR 在300毫欧至22欧姆范围内、以保持稳定性。
    如果您选择陶瓷电容器 、则可以通过放置一个带有输出电容的串联电阻来模拟此 ESR 要求。

    谢谢、

    斯蒂芬