This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:如何识别引脚1?

Guru**** 2392605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930178/tps22919-how-to-identify-pin-1

器件型号:TPS22919

我对这个芯片有点困惑。  没有关于正确方向/引脚1的标记或提示 (在任何情况下、我都不熟悉)。

这就是芯片顶部的外观 (我在扫描仪上放置一个):

(芯片中心附近的白色表面、我确信这是灰尘颗粒、无论是扫描仪玻璃表面还是芯片表面)

如果我想、我会认为图像左侧的垂直线是标记; 因此、引脚1将是图像上所示的左下角?   (但我很想不必猜测)

数据表仅讨论磁带的方向; 问题是、我已经将所有芯片从磁带中取出 (这样做从未成为问题 我假设我只会查看它们、并且能够看到标记引脚1边角的点、就像我过去一直能够做的那样; 总是、不是一个例外!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    该行表示器件的顶部。 使用您的图片作为参考、引脚1将是最左下角的引脚。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shreyas!