This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53604:TPSM53604 RoHS

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604, LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929840/tpsm53604-tpsm53604-rohs

器件型号:TPSM53604
主题中讨论的其他器件: LMZ23605

大家好、

我的一位客户正在设计医疗项目并申请获得符合 RoHS3标准的降压模块。  建议 的 TPSM53604不符合 RoHS 3、 该器件符合 ROHS3、不符合产品要求的豁免(2011/65/EU、2015/863)。  

您能不能建议具有类似规格的等效器件。  

此致、Shinu Mathew、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    客户的具体要求是什么?

    我对电源管理产品系列进行了参数搜索、并针对36Vin (max)和4A 输出负载进行了滤波。 唯一完全符合 RoHS 标准的器件是 LMZ23605。 该器件没有如此高的输出电压范围、因此这可能是限制因素。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。 否则、可能适合选择可能符合 RoHS 标准的转换器替代产品。

    此致、

    Jimmy