This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:将 BQ24297替换为 BQ25601D

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930268/bq25601d-replacing-bq24297-with-bq25601d

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ24297

你好!

在当前设计中、我计划将 BQ24297替换为 BQ25601D。 看起来硬件即插即用、而不是引脚10 (ILIM)和8 (OTG)。 BQ25601D 数据表显示这些引脚保持悬空。

在 BQ24297的当前设计中、引脚8 (OTG)接地。 这会是个问题吗?  

引脚10 (ILIM)和电阻器很难组装。

当然有软件更改、但从硬件角度来看、我们可以使用现有的 PCB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 现有的 PCB 应该可以正常工作

    2. NC 引脚未在内部键合。 可以将 BQ25601D 的引脚8短接至 GND。

    谢谢、

    宁。