This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:EN 引脚的 EXT 电路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930188/tps56221-ext-circuitry-for-en-pin

器件型号:TPS56221

大家好、

我对 器件 TPS56221的 EN 信号类型有疑问。

 下面的外部电路看起来正常、但我应该指导客户了解 EN_0.925V_KAL_VDDA_GSER 信号的类型是什么?  

根据我的理解、如果使能信号与 puhs-pull 类型 I/O 相连、器件将无法工作、因为它仅在浮动条件下工作。  

如果有任何误解、请更正我、并留下评论以指导客户了解 EN 信号。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN/ss 用于在启动期间进行校准、因此推挽会产生干扰。  使用一个与电阻器串联的开漏输出。