This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:升压应用中有问题

Guru**** 2384390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929645/ucc27211-questions-when-used-in-boost

器件型号:UCC27211

您好!  

UCC27211用于升压拓扑。  

引脚8:LS MOS 驱动器   

引脚3:HS MOS 驱动器  

LOW_L3:连接至 SW  

Ch4 =电感器电流、Ch2 = LS MOS (SW)的 Vds、Ch3 = LS MOS 的 Vgs Ch1 = R11两端的电压。  

从波形中可以看出、当 LS MOS 关断时、漏极_L3到 IC 的电流为5.5A。  

1、电流的原因是什么?  

2、电流对 IC 本身有影响吗?  

谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我没有看到示波器波形图以及 POST 信息。 我确实看到了原理图、但没有看到波形。

    问题似乎是漏极 L3与 IC HS 引脚之间可能存在高电流。 您能否确认此电流是否由 R11两端的电压决定?

    如果不查看波形、就很难详细评论。 但 R11上的电压测量会受到噪声的影响、因此探测必须非常靠近电阻器端子。 此外、两个电阻器端子上可能都存在高共模电压、因此必须使用差分探针。

    您能否在通道描述中包含引用的范围图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    很抱歉缺少波形。 请参阅下面的内容。 谢谢。

    BRS

    假设


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在您显示的示波器图中、R11两个可能的电压原因。 引导电容器通过 VDD 电容器的路径通过引导二极管充电、并在开关节点切换到接地时通过开关节点为引导电容器充电。 由于在到 HS 的引导电容器连接和低侧 MOSFET 的漏极之间有电阻器、因此引导电容器充电电流流经 R11。

    此外、HO 栅极驱动电流从 HB 电容器流经驱动器器器件、返回电流路径为 HS 引脚。 在打开或关闭 HS MOSFET VGS 时、HO 栅极驱动电流将流经 R11。

    我认为 R11两端的电压要么是进入引导电容器的引导电容器充电电流、要么是预计从 IC HO 引脚流出的 HO 栅极驱动电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复。

    仍然需要更详细的解释。

    1.使用差分探头测量 R11,因此不应有共模噪声。

    2.客户在下面 B-C 中的主要问题。

     在 A-B 中、Ch2 (LS MOS 的 VDS)较低、R11上的电压由引导电容器充电电流引起

    在 B-C 中、  

    A. Ch2开始上升、流经 R11的电流相反、不应是引导充电电流。

    b. HO 为低电平(Ch1)(请参阅下面的波形)、它不应是 HO 栅极电流、因此我怀疑它在 IC 本身中是自举二极管反向电流。 这是合理的吗?

    在 D 中、HO 上升、流经 R11的电流为 HO 栅极电流。

    谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您指出客户问题。 检查后、我认为您的假设是正确的。 就在"B"之前、R11两端的电压对应于引导电容器充电电流、并且不会下降到接近零。 当 HS 上升时、引导二极管需要关闭、R11电压反转可能是引导二极管反向恢复电流。

    许多差分探头仍然会受到共模噪声的影响、除非您有非常昂贵的探头。 我仍然会确认探头中是否有信号拾取、因为这是在相当快的电压上升时间发生的。 您只需将两个探针连接到 HS 节点、然后查看差分测量上是否存在感应电压即可实现上述目的。

    此致、