This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152:断电时间

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930146/tps62152-power-off-time

器件型号:TPS62152

您好!

请告诉我 TPS62152RGTR 的 ENABLE 为低电平(输出也为低电平)时从使能到输出的时间(关断时间)

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha OM、

    与内部工程团队协商后、内部电路将在 EN 降至禁用阈值(0.45V)以下几微秒内禁用输出开关。

    请注意、由于此器件上没有有源放电、输出电压将由外部负载和反馈分压器网络放电。  此外、当 EN =低电平时、PG 下拉电阻被置为有效、 如果您在 PG 和 Vo 之间有一个电阻器、则输出电压也可以 通过该路径放电。

    谢谢、

    -Matt