This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:稳压器的电流电源问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930080/tps54386-current-supply-issue-with-the-regulator

器件型号:TPS54386

您好!

 我们将 TPS54386PWPR IC 用于我们的应用。 在这里、我们将电池充电 IC 用于稳压器的+5V 输出。 问题是它无法提供足够的电流来为电池充电。 下面是我们正在使用的原理图的图像。 请告诉我发生这种情况的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamesh、

    我看了一下 SCH、大部分看起来都不错、但不确定为什么充电器没有为电池充电、这里有一些要进一步仔细检查的意见

    • 输入电容值看起来正常、只需确保额定电压符合最大 VIN 要求
    • C86和 C79的值是多少、为了满足纹波要求、我预计约为100uF。
    • VCC_SYS 设置为3.32V
    • VCC5设置为4.97V。 现在、确保充电器(在引脚上)获得至少4.7V 左右的电压、以便进行充电。 由于充电器的 VCC 和 VIN 之间的路径可能会有一些下降、因此只需探测该引脚即可确保不会下降。
    • 我会对 TPS 器件的输入执行同样的操作。 确保获得足够的输入电压、并且不受限制。
    • 确保 D41和 D40未钳制 VOUT1和2。 我无法读取钳位电压
    • BP 和 ILIM 连接在一起、所以电流限制被设定为4.5A 标称值。

    要进一步调试,请执行以下测量:。

    1. 断开充电器与 TPS 器件之间的连接:
      1. 加载 TPS 的 VOUT 和 VOUT2、并查看它们是否提供了预期的所需值
      2. 为充电器提供外部电源、并查看其是否正在充电
    2. 根据 a 和 b、我们应隔离问题的来源。

    谢谢

    Tahar