This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:启动时间混乱

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930184/tps7a80-confusion-on-start-up-time

器件型号:TPS7A80

大家好、

TPS7A80器件的启动时间令人困惑。

从下面的描述和内部方框图中可以看到、t_STR 为760us、且 C_NR 的1nF (t_STR = 76000*1n)、这没有问题、因为快速启动开关将在2ms 内关闭。

但我不知道 t_STR 是如何为1.5ms 的、如下所述。 DS 中是否有任何其他内部块或其他因素未说明、但可能会影响启动操作?

请帮助我理解。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    公式1的澄清是"以较小者为准":

    当 CNR 为10nF 时、数据表显示的典型值为1.6ms。 如果您输入的 CNR 为47nF、则公式1不再有效。 这意味着、在~2ms 内、快速启动电路将在开关关闭时具有 VOUT、一旦它打开、斜率将是由内部225k 电阻器和 CNR 形成的 RC 时间常数的函数

    我希望这能回答你的问题。