This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82810:TPSM82810 PG 引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930375/tpsm82810-tpsm82810-pg-pin

器件型号:TPSM82810

您好!  

如果我需要纠正任何问题、您能给我建议吗?

输出电压仅为0.2V、PG 引脚的测量结果如下所示。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    PG 是一个开漏输出、需要一个上拉电阻器。  要使 LED 正常工作、请改为将1k 移到 PG 和 Vout 之间。

    此外、您还需要在铁氧体磁珠之前放置所需的输出电容(有效值为27uF)。