This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:启动时启用 Reg0

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930014/bq76942-enable-reg0-on-startup

器件型号:BQ76942

您好!

正如标题所示、我正在尝试将 Reg0配置为在默认情况下启用。 我可以启用 Reg0、但每次关断时都需要手动启用器件。 我正在尝试使用复位开关和唤醒开关进行测试。 启用 Reg0后、我能够获得3.3V 电压来上拉 RESET 引脚。 一旦我使用开关进行复位、我就能够唤醒、但是 Reg0再次未启用。 我的问题是、为了在启动时启用 Reg0、我必须对 OTP 存储器进行编程。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drey、

    是的、复位后需要 OTP 来更改任何默认值。 REG0默认为禁用状态、因此要更改此行为、您需要对 OTP 中的 ENABLE 位进行编程。

    此致、

    Matt