请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 您好!
正如标题所示、我正在尝试将 Reg0配置为在默认情况下启用。 我可以启用 Reg0、但每次关断时都需要手动启用器件。 我正在尝试使用复位开关和唤醒开关进行测试。 启用 Reg0后、我能够获得3.3V 电压来上拉 RESET 引脚。 一旦我使用开关进行复位、我就能够唤醒、但是 Reg0再次未启用。 我的问题是、为了在启动时启用 Reg0、我必须对 OTP 存储器进行编程。 这是真的吗?