This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:感测电阻值选择

Guru**** 2507765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930016/ua723-sense-resistor-value-selection

器件型号:UA723

您好!

请告诉我如何计算电流感应电阻器值?

在我的应用中、电流限制为1.25安。 @ 45伏。

谢谢你

Bala Thirumavavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    数据表中的表2列出了电流限制感应电阻器的公式。
    对于1.25A、该值应为0.52欧姆。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢 您的快速响应。 这对我很有帮助。

    此致、

    Bala T.