This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:通过开/关引脚控制 LM2596输出电压

Guru**** 2446900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928400/lm2596-lm2596-output-voltage-control-by-on-off-pin

器件型号:LM2596

尊敬的先生:

我将 LM2596用于12Vin - 4VOUT 配置。 在我的电路中、我希望 LM2596默认处于关闭状态、并将通过控制器(3.3V)触发器打开。 因此、我已将稳压器的开/关引脚连接到 VIN 引脚(12V)。 现在、我已经通过电压电平转换器(12V - 3.3V 电平转换器)将控制器的 D26 IN 连接到开/关。

注意:控制器电源(3.3V)与 LM25512的输出功率无关。

那么、我想知道我的电路是否正确、关于 通过12V- 3.3V 电平转换器控制开/关引脚的问题吗? 如果没有、请纠正我的问题? 如果 通过 电平转换器进行连接的方法错误、 请根据   我的要求建议另一种方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来所附的图表没有正确上传、请仔细检查、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    很抱歉出错了。 我已编辑过该帖子。 现在、请检查图像。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的电路中、如果您将 D26 0V 置于开启状态(如果 MOSFET 选择合理)。 如果您施加 D26 3.3V 电压、器件将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven Su:

    是的、我已经浏览过数据表、找到了您提到的结果。  

    我想知道原理图(电压电平转换器部件、12V 至3.3V)是否正确。 我使用的是 BSS138 MOSFET。 稳压器是否可以通过这种布置进行控制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不太清楚您希望 D26信号如何控制器件。 如果之前的行为符合您的设计要求、那么您的电路是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!  

    默认情况下、稳压器应处于关闭状态。 当我通过控制器将 D26拉低时、稳压器应该 打开。 我知道、根据数据表、这是可以的。

    但是、在原理图中、我已将开/关引脚脉冲连接到12V (VIN)线路、并 通过基于 MOSFET (BSS138)的电压电平(12V 至3.3V)转换器将该引脚连接到控制器、因为我的控制器处于3.3V 电平。

    那么、我的问题是、我能否通过这种电平转换器安排控制输入/输出? 从你的答复中,我认为我可以,对吧? 那么、我将使用该设计。

    将来、如果我发现某些问题、我将再次与 TI 联系。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果 MOSFET 选择合理、您可以控制开/关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    感谢您的建议。 我将继续了解上述原理图(使用 BSS138 MOSFET)。 如果有任何其他采石场、我将再次联系 TI。

    谢谢。