This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关参考设计 PR780的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930318/ucc28070-question-about-the-reference-design-pr780

器件型号:UCC28070

您好 、专家、

我们有一个1.2kW 参考设计 PR780、我可以找到一个介绍该设计的文档。 您是否详细描述了以下电路的功能?

https://www.ti.com/lit/df/slur033/slur033.pdf?ts=1597051579494&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPR779%253FkeyMatch%253DPR780%2526tisearch%253DSearch-EN-everything

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    UCC28070是一款交错 PFC 控制器、这意味着负载功率在两相之间平均分配。
    如果您希望将 UCC28070变成单相非交错控制器,则需要调整 IMO 电阻值。

    对于单相运行、R2和 R11设置 PFC 的功率能力。
    对于交错操作、R2设置 PFC 的功率能力。

    此致

    John