This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071:输出异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929813/tps61071-output-is-abnormal

器件型号:TPS61071

大家好、

我的客户现在使用 TPS61071将4V 转换为5V。

客户现在 还没有添加负载。 并发现输出和 FB 非常奇怪。

Vin 和 Enable 正常。

客户已经制作了多个电路板、每个电路板都有不同的 Vo 和 FB、例如 Vo 和 FB 仅为0-3V ...

您能否帮助检查其 SCH 或 PCB 是否正确?

在 SCH 中、C46=4.7uF abd C51=10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    请与我分享 Vi、SW、EN、Vout 的波形。  谢谢~

    电感的 Isat 是多少? 引脚2的 GND 较弱。 布线应更宽并短接至 GND 接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    由于我们还有另一篇文章要讨论此主题、因此我将关闭此帖子。 感谢您的善意理解。