主题中讨论的其他器件: ISO5451
您好!
附件是 I 使用的 IGBT。 我在设计 ISO5452引脚2 DESAT 功能时并不是很清楚、因此请帮助:
1. D4设计注意事项、我需要使用多少伏电压? 12V 齐纳二极管是否适合这种情况?
2.使用 IGBT 时、D28/D21/D25/D30/D22/D26/D31的数量是否正确? 所使用的是 IGBTRGTVX6TS65D
1~2我的理解、的数量是 VCE-FAULT (TH)= 9V–n×VF、仅需要 Δ I 二极管、对吗?
随 附的 PDF 文件中包含 IGBT 和 D28~D31规格
e2e.ti.com/.../bym10_2D00_xxx_2D00_1767895.pdf
e2e.ti.com/.../rgtvx6ts65d_2D00_e.pdf
此致、
摇滚