This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:UCC28782EVM-030 PCB 文件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, UCC28780, UCC28782EVM-030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928942/ucc28782evm-030-ucc28782evm-030-pcb-file

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28782UCC28780PMP

大家好、尊敬的 TI 朋友、

我正在为我的设计评估 UCC28780/UCC28782、您能否共享 UCC28782EVM-030 PCB 文件以供参考?

非常感谢。

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人可以回复我的请求吗? 谢谢。

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您关注 UCC28782 ACF 控制器。

    遗憾的是、该 EVM 的 PCB 文件不可用。  但是、在此页面上有多种 PMP 和 TIDA-参考 设计可供选择: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc28780。 大多数或所有这些器件都有可用的 PCB 文件。

    这些器件的布局实践与 EVM 板的布局实践类似。 由于 EVM 是单输出设计、许多参考设计都是基于 USB 的、因此您可以从负载开关向外忽略 USB 相关电路。   

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich、

    感谢你的答复。 我想提 一下 UCC28782EVM-030 、因为它是65W 功率、应用了 GaN FET。

    请参阅用户指南。  但是、我发现 UCC28782EVM-030 至少是4层电路板、但用户指南中仅提供顶层和底层模式。

    请您分享中间层布局吗?  

    谢谢。

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob/Joseph、

    请参阅此文件、其中包含所有层。

    e2e.ti.com/.../HVP030A_5F00_PCB_5F00_LayerPlots.PDF

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ulrich、

    太棒了、感谢您的支持。

    此致、

    Joseph