This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TPS65132:TPS65132 EVM 用户指南》

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929496/tps65132-tps65132-evm-user-guide

器件型号:TPS65132

您好!

我在这里有一个简短的问题、如 TI.com 中所示、我们有几个插座名称、例如 TPS65132 A/B/L/S/W

但只有 B/W/L 版本的用户指南。  

我们是否有 S 版本的用户指南?  

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的提问。 让我来看看、在接下来的几天内给您一个答案。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您可以在以下链接中找到 TPS65132 S 版本用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuay0/slvuay0.pdf?ts=1596769491962&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65132SEVM-866

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢! 还有另一个问题、与我通过电子邮件向您发送的项目不同、测试 IQ 的测试标准是什么? 我的客户想知道这种情况下的电流:TPS65132在无任何负载的待机状态下工作。

    我不确定这是 IQ 测试应用场景吗?  如果没有、您能告诉我客户要求中的 IQ 吗? 如果您有任何建议、请随时告诉我。

    还有一个问题、我们是否具有 IQ 的最大值?

    非常感谢。

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    IQ 通常在开环配置中的自动测试中进行测量、此时器件不会切换。 因此、该 IQ 为0.54A、不在客户条件下、我需要在客户条件下测量该 IQ、以确定它是什么。 我将在星期一进行测量。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢! BTW、我们是否具有最大 IQ 值、因为0.54mA 只是典型值?

    此致

    Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我们没有最大值 此参数和所有 ATE 数据的值规格是在数据表中提到的典型条件下测量的。 我将了解我是否可以在实验室中的几个器件上测量温度为85°C 的温度、这应该可以提供最大值的概念。

    此致、

    辽卡特