This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25924:OVP 模式检测时间

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929565/tps25924-ovp-mode-detection-time

器件型号:TPS25924

您好!

让我来讨论一下 TPS25924的 OVP 模式。
在该评估中、对 VIN 施加 μsec μ s 阶振铃。
我想知道它是否由于这个输入/输出差异而处于 OVP 模式。
・Vin:12V・Iout:≒2A・1μsec 振铃峰值电压:18V/μ s

请在背景中告诉我们以下内容。

您能告诉我 OVP 模式的检测时间和阈值吗?

2.与问题1相关、TPS25924的热折返控制功耗超过10W 的时间有多长?
  并告诉 我热折返的详细操作以及确认是否发生热关断的方法。
  我想知道输入/输出电压/电流波形和热折返操作图。



我想向您发送一条有关实际波形和原理图的私人消息。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yusuke、

    器件开始钳位输入电压的响应时间大约为5-10us。

    因此、该器件将无法钳制1us 过压振铃峰值。

    当测量 MOSFET 中大约10W 的功率耗散时、该器件会折返电流限制值。 当器件限制电流或钳制过压时、通常会发生这种情况。  

    了解器件是否存在热应力的最简单方法是检查输入电压、输出电压和输入电流。 当 Iin 不等于0A 且 Vin 大于 Vout 时、器件会由于电流限制或过压钳位而产生功率耗散。

    数据表中的图34和35显示了在输出短路情况下限制电流后器件因热关断而关闭的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的回复和 批准朋友请求。
    我使用私人消息发送了客户的波形和电路信息。
    是否要检查波形?

    客户希望了解关闭 TPS259240的保护功能。
    它在室温下未关闭。
    这种关闭现象是在 TA=65DEG 环境中测量的。
    但是、在关闭之前确认了电压瞬态。
    客户想知道热关断还是 OVP 模式保护(ISC)导致器件关闭。
    您能告诉我关闭了什么保护功能吗?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    感谢您分享波形。 从您共享的波形来看、器件似乎由于热关断而关闭。

    您在 Vin 上看到的电压尖峰是快速关断的结果。 如果输入路径中存在电感、则可能会出现这种情况。 FET 关断导致的电流突然下降会增加 di/dt、从而产生输入电感上的电压、该电压会增加到输入电压、并显示为 Vin 上的尖峰。

    为了避免在高温下关闭电子保险丝、您可以尝试以下操作:

    • 增大 Cdvdt 电容
    • 改进布局-通过为电子保险丝提供更多的覆铜面积和冷却来减少 RQJA
    • 降低输出电容
    • 在启动期间避免任何负载。 在电子保险丝输出斜升后应用负载。