This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:是否可以在不使用上拉电阻器的情况下将使能端连接到输入端

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928224/lp5907-q1-can-the-enable-tied-be-tied-to-input-without-a-pull-up-resistor

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件:LP5907

我想知道 LP5907的使能引脚是否可以在没有上拉电阻器的情况下连接到输入?  我使用的是3.3V 输出型号

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    是的。 不需要上拉电阻器。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你指出,好先生:)