This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61089:TPS61089、升压

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929910/webench-tools-tps61089-tps61089-boost

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS82130

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 WEBENCHRegistered工具设计 TPS61089升压模块。输入为5V/5A,输出为12V/2A,但 实际测量 的输出 电压约为6V。Vref (FB 引脚)为0.6V,公式如下:  VREF 应为1.2。负载为降压模块 TPS82130。TPS82130如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    5V/5A 对于12V/2A 输出而言太弱。 如果输入电流能力从5A 增加到6-7A、则情况将会变得更好。

    对于5V/5A 输入、最大输出能力约为12V/1.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    升压模块无法正常工作。 我使用的电源可以输出7A、但模块的输出仅为6V、电源显示的电流仅为200mA。当负载被移除时、它可以输出12V 电压。 当负载被连接时、它不能正常工作、但是电源的电流值也很小、所以模块没有过热保护和过压保护、这不是电源电流不足的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    请检查 IC 的焊接情况、如 Ilimit 引脚、COMP 引脚。

    它们连接良好、 从 GND 到每个引脚都有一个反并联二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 tps61089模块不能一开始就启动、因为负载是容性的。 目前、该模块可在纯电阻负载下正常运行。 是否有合适的启动电路、例如增加启动电容等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是因为 CC 模式下的浪涌电流过大。 在纯电阻负载下、来自输入侧的浪涌电流将更低。