请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 你(们)好。
我正在为我的应用寻找降压/升压 IC。
参数:18V-9V 直流输入、15V 直流/5 ampers 输出。
我检查 了 TPS55288、但不会使用 I2C 功能。 因此、如果您有任何有关转换器 IC 的建议器件、请告诉我。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.