请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 为了尽可能降低功耗、BQ40Z60会根据时间进行关断。
不幸的是,他们的情况不再唤醒
根据 技术参考手册 (第73页)、器件在以下条件下唤醒:
" 当 ACP 引脚上的电压大于 V 启动时、器件将返回正常模式。 "
根据数据表(第5页)、Vstart-up 为 max 2.45伏。
n`t 直接测量了引脚、电压远高于3V、但 BQ 为 μ A 唤醒。
他们还会看到温度与该问题有一定的相关性