This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:在输入不存在时、使用负载开关防止输出泄漏?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/928156/tps22990-use-a-load-switch-to-prevent-output-leakage-when-the-input-is-absent

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22953

我想使用 TPS22990N 将直流/直流转换器与单独的电源隔离。  请参阅下面粘贴的原理图以及随附的较大版本。  我担心、当桶形插孔电源不存在时、开关将不会有偏置电压。  如果没有为输出 MOSFET 充电的偏置电源、电流似乎会通过开关泄漏。  我的解决方案是通过二极管从输出端提供该偏置电压。  开关是否可以这么做?

e2e.ti.com/.../Barrel_5F00_Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    我在这里看到的问题不是桶形插孔电源工作时、上没有偏置电压、而是 TPS22990没有反向电流阻断功能。 如果没有反向电流阻断功能、即使存在偏置电压、TPS22990也不会阻止反向电流从负载开关的体二极管流入。  

    如果需要使用 TPS22990进行反向电流阻断、我建议将其中的两个器件串联。 下图显示了一个不同双通道器件的示例、但也适用于 TPS22990。

    TPS22953与 TPS22990相比具有更低的电流能力、但当器件关断且无需向 VBIAS 提供电压时、该器件可提供反向电流阻断。

    请告诉我、对于建议的两种解决方案中的任何一种、是否有任何疑问

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这正是我需要知道的。