This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:LMZM23600是否可用于创建±36V 至±15V 的电压?

Guru**** 2578675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929408/lmzm23600-can-the-lmzm23600-be-used-to-create-36v-to-15v

器件型号:LMZM23600

LMZM23600是否可用于创建±36V 至±15V 的电压?
还是可以从单个电源(+36V)创建±15V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro、

    LMZM23600可用于创建正到负转换。 可以按照本 应用手册将正输入电压轨转换为 IBB 拓扑形式的负输出电压轨。 请注意、在从降压转换到 IBB 时、存在有关输出电压范围和电流负载能力的设计注意事项。  

    从我看到它的方式可以看出、输入电压为36V、分为+15V 和-15V 两个电源轨。 我可以看到用于36VIN/15Vout 转换的 LMZM23600。 然而、由于 LMZM23600的额定输入电压仅高达36V、因此不能用于-15V 应用。 我建议查看额定电压为60V 的电源模块、了解是否有任何适合您的36Vin /-15Vout 应用的电源模块。

    此致、

    Jimmy