This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758输出纹波器件

Guru**** 2519830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929659/tps23758-tps23758-output-ripple-sorcery

器件型号:TPS23758

我复制了 TPS23758-EVM 中的设计、并测量了一些输出纹波。  结果不错、但我不理解。

在学校中、我们被告知、单线连接的电压与线路上的电压相同。  因此、我将检查沿着 Vout 线的输出纹波、它在每个点都是不同的。

从 D2的超级噪声、Q1的噪声更小、随着每个电容器的增加而降低。  输出纹波减少了1.54v -> 224mv。

我了解电容如何使纹波平滑、但我是否正确地看到纹波确实沿线路长度减小?  太疯狂了!   

这种 sorcery 的概念是什么? )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、还有... 请告诉您的朋友... 感谢您制造出 EMI 相当低的芯片和电路。  这是我们正在寻找的一些其他解决方案中的一个令人耳目一新的突破。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了抖动功能。  我在 TEM 单元上看不到太多的输出差异。  我是否应该查看特定的频谱?  我正在寻找介于30MHz 和800MHz 之间的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1栅极上的测量与输出节点不同。 另一点是、最可靠的输出纹波测量方法是使用 Tip & Barrel 方法在其中一个电容器上进行测量。 直接在 FET 上进行测量会将噪声引入测量。

    因此、当我们查看电容器时、差异不那么显著。 但是、您能否确认您的设置?

    此外、您是否使用了相同的探头或不同的探头?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于抖动功能、它可在开关频率250kHz 下降低 EMI。  

    抖动从本质上将开关频率置于 Ex 之间、而不是在每个周期250kHz 下完全切换。 248kHz 和252kHz (容差由电阻器设置)。 因此、开关噪声会在较大的频率范围内传播、因此在250kHz +谐波下具有较低的 dB。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当我再次进入办公室时、我将执行笔尖和桶形操作。 )

    感谢您提供有关抖动的说明。  现在我知道要查找的内容、这应该足够简单。   

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、是的、在输出迹线上的所有点上使用相同的探针。  只是在附近(大约2厘米远)卡住了地面、并触及了所有点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用长度为2cm 的接地连接器夹会产生易受噪声影响的接地环路。 请告诉我们您的结果。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师